This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:可由外部提供的最大 LDO 输出电流

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261912/tcan1167-q1-maximum-ldo-output-current-that-can-be-delivered-externally

器件型号:TCAN1167-Q1

大家好、

我在下面的说明中看到、由于 LDO 为 CAN 收发器和 VCCOUT 供电、可以在外部提供的最大电流受 CAN 消耗的电流影响。  

您是否有关于 CAN 收发器消耗的电流量的规范? 我们通常需要知道外部最大 LDO 输出电流。 我们没有在数据表中找到它。 对于低于电源电流的情况、LDO 是否连接到负载? 是否包括 LDO 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    ISUP 的电流规格指 CAN 收发器消耗其最大负载时在 Vccout 引脚上输出的电流规格、因此无论 CAN 收发器的状态如何、70mA 始终可用于外部负载。 如果 CAN 收发器处于空闲状态或低于其最大负载、从技术上可以从 Vccout 消耗更多电流、但我们没有为此用途指定器件或对其进行评级。  

    收发器的实际消耗电流大致等于为 TCAN1043A 规定的电流(60mA 显性状态、35mA 平均值)。  

    如果这一点很清楚、如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    谢谢。 非常清楚。 建议您添加并突出显示数据表中提到的答案。 它将更容易理解。