This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:是否可以使用 USB 接口适配器而不是 USB2ANY 来配置 DS160PR410

Guru**** 2823175 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261705/ds160pr410-is-it-possible-to-use-usb-interface-adapter-instead-of-usb2any-to-configure-the-ds160pr410

器件型号:DS160PR410
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

《DS160PR410 EVM 用户指南》中提到了 USB2ANY、是否必须使用 USB2ANY 对 DS160PR410进行配置? 能否使用 TI 的 USB 接口适配器来配置 DS160PR410?

USB2ANY 和 USB 接口适配器之间有何区别、它们是否可以由软件升级替代?

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    通过使用 USB2ANY、您可以使用 DS160PR410 GUI 来配置器件。  

    您可以使用任何 I2C 控制器来更改不同的寄存器设置。 使用 USB2ANY 可提供图形界面来控制器件。

    此致、Nasser