This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:断电序列

Guru**** 2896940 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260608/tusb1210-power-down-sequence

器件型号:TUSB1210

大家好、

在 TUSB1210数据表中、上电顺序在图6-1中指定。
但据我了解、上电序列不是强制性的、因为内部泄漏不应该像以下主题中所讨论的那样显著。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/508723/tusb1210-q1-power-sequencing

断电定序怎么样?
掉电序列有什么需要关注的吗?

此致、
伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否指派应用工程师处理此请求?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊顿:

     对于断电、先关闭 VDDIO Dhow、然后关闭 VBAT。

     抱歉、TI e2e 是从上周四开始为 Maintenace 效力的。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo-San:

    谢谢。 是否强制关闭 VDDIO?
    还是内部泄漏、原因最终可以忽略不计?
    如果断电序列是必需的、您能否让我知道具体的时序要求?
    (如果是强制性要求、请告知我具体的上电时序要求)

    此致、
    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊藤:

     它只是漏电原因。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian - San、

    我知道、只要泄漏是可以接受的、VBAT 和 VDDIO 上电和断电序列就不是必需的。

    此致、

    伊藤