This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:GUI 支持更改器件地址字段(TLK10034)

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, TLK10034, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262102/usb-2-mdio-gui-support-for-changing-device-address-field-tlk10034

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: TLK10034MSP430F5529

您好!

我的客户希望使用 USB-2-MDIO GUI 和 MSP430F5529 LaunchPad 与 TLK10034通信。  他们能够从 TLK10034中读取寄存器、但是、在尝试根据 TLK10034数据表更改器件地址字段时遇到问题。  在 USB-2-MDIO GUI 中似乎没有执行此操作的选项。  我们是否遗漏了该功能或该功能不受支持?  您会在这里推荐什么?

请注意、TLK10034的 Device Address (设备地址) DA[4:0]的值取决于您处于第45条或第22条模式以及您尝试访问的寄存器。  因此、他们希望能够调整 DA[4:0]、以便能够访问某些寄存器。  他们如何使用 USB-2-MDIO 实现这一点?

提前感谢您的支持。

此致、
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian!

    很遗憾、我认为向错误的产品线分配了此查询、但我相信我仍可以为您提供帮助。

    通常、您不能通过寄存器写入更改 PHY 地址、此处为 catch 22。 您需要使用该地址来写入 PHY。

    PHY 地址通过 PRTAD 引脚设置。  

    我会将该主题重新分配给相应的组、这些组可以进一步阐明您的查询。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这应该可以通过扩展寄存器读取/写入过程来实现-下面是 DEVAD[4:0]= 5'b11111的一个示例:

    我希望这个过程能够工作、将值0x1E 而不是0x1F 写入寄存器地址0x00。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan 和 Alvaro。  我将请我的客户尝试一下。

    BG