This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108DQSR 替代

Guru**** 2519380 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262127/txb0108dqsr-replacement

器件型号:TXB0108DQSR

大家好、 我正在尝试使用 TXB0108DQSR 进行电压电平转换并驱动20个 SPI 器件。 事实证明、信号性能由于寄生电容而下降。  

在1V8到3V3以及同时驱动20个器件的情况下、是否有任何其他建议能够正常工作。 或者最好将其分为两组。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cheng、

    您能否确认您正在驱动 SPI 器件、而不是 QSPI? 如果是、TXU0304或 AXC4T774等器件(也提供缓冲、因此将帮助重新驱动性能较差的信号)将在此处工作。 请注意、由于系统中的所有器件和通道、您可能需要分成不同的组。  

    SPI 的电压转换

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、感谢您的回复。  

    是的、我正在驱动 SPI 器件。 Txb0108DQSR 具有自动方向检测功能。 这是为什么它的驾驶性能这么差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cheng、

    您的理解是正确的-此器件被称为"弱缓冲器"、因为在直流状态下将输出保持为高电平或低电平很强大、但它足够弱、以便可以将输入从输出重新驱动回输入。 因此、该器件能够实现自动方向感应。

    另请参阅 https://www.ti.com/logic-voltage-translation/voltage-translators-level-shifters/products.html#848=24%3B32& 、了解更多与您的应用兼容的转换器列表。

    此致、

    插孔