This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640T-EVK:如何在定制 PCB 上对 DP83640进行编程以实现时间同步

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260865/dp83640t-evk-how-to-program-dp83640-for-tiime-synchronization-on-a-custom-pcb

器件型号:DP83640T-EVK
主题中讨论的其他器件:DP83640USB-2-MDIO

您好!

我是卡尔斯鲁厄德国的一名学生、正在使用 DP83640评估板来同步我们的研究项目、我不知道如何对其进行编程。

我习惯使用 SPI I2C 通信协议来访问传感器或 IC 的寄存器、但该 IC 说它需要 MDIO 接口进行通信、在互联网上找不到任何关于 MDIO 接口的帮助。 在您的软件部分有4个可下载的软件、其中一个是基于 USB-2-MDIO GUI 的软件、我想它在 Windows 11上不起作用、并且它还提示如果只在 Windows XP 上工作。 好的、我想知道我是否缺少某些软件、或者您如何对此器件进行编程。

我正在使用 STM32H723ZG 微控制器。

作为一名学生、我不是很专业、但据我所知、必须有一个时钟和数据线来进行数据通信。 以及微控制器、用于与器件进行实际通信。 因此、我必须有 ANA IDE 来编写代码、我将使用 STM32 CubeIDE 和 Cube MX 来初始化时钟、GPIO 等。 问题在于、有2 3种方法可以与该器件 DP83640进行通信、我需要使用 JTAG 对其进行编程。 我的问题是、TI 是否提供某些 IDE、或者 Cube IDE 是否可用于对此器件进行编程、因为此器件没有内置的控制器或处理器。 是否是预编程器件、其中已包含可正常使用的软件、我只需要使用 MDIO 对其进行初始化。 这是什么 MDIO? 与 STM HAL 库一样、你是否有任何库?

该器件有多个连接。 JTAG 具有名为 TDI、TRST、TMS、TDO、TCK 的引脚、但数据表显示它是通过 MDIO 接口进行编程的、用于访问寄存器以及进行 MAC 和 PHY 连接时、需要 MII 或 RMII、我该怎么做。  

具体思路是、有2个电路板(1个 NVIDIA Jetson TX2和一个定制传感器 PCB)、该 DP83640位于传感器板上。  主时钟将  通过以太网从 TX2平台传入此器件、然后我需要同步此传感器板上本地时钟的时间、以便 TX2和传感器板可以同时使用时间戳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加法:

    我知道、JTAG 仅用于 Boundry 扫描、因此不能用于配置。 我已经找到了一种通过 HAL 配置此器件的方法、HAL 具有 STM32 HAL 库为以太网通信提供的 MDIO 接口。 除了这一部分、请指导我完成剩下的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆罕默德

    我理解你的沮丧,希望我能帮助你。

    MDIO 是 IEEE 802.3第45条定义的串行管理接口(SMI)。 简而言之、这是一种通过 MDC 和 MDIO 两个引脚管理 PHY 的方法。 MDC 为时钟、MDIO 是实际发送的数据。

    USB-2-MDIO 绝对适用于 Windows 10,因为这是 我目前使用的,但我不知道 Windows 11是否支持它。 您无法下载吗? 当您尝试打开 GUI 时会发生什么情况?

    您是否了解了 《DP83640T 演示板用户指南》? 第2.3节"器件寄存器访问"提供了几种访问它们的选项。 恐怕这是一个旧板、本用户指南将仅提供支持。 我不确定我的办公室是否有这块板、但明天我会进行搜索、看看我是否可以读取/写入寄存器。 在此之前、请再次查看上面链接的用户指南。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    1) 1)我了解 MDIO 接口、我很好奇 TI 是否在 C/C++库(API)中提供此接口。 无论如何、我 现在可以使用 HAL 以太网 API 配置器件。

    2)是的、我已经尝试过 USB-2-MDIO 软件、我可以下载它、也打开 GUI、但问题是 窗口无法识别电路板、如图所示。

    因此我无法使用该软件来访问寄存器。

    下图是 使用 STM32 Nucleo 板和 HAL 库访问寄存器的设置。

    3) 3)现在出现了真正的问题:此评估板仅用于测试、我需要编程的实际电路板(定制 PCB)没有 MDIO  接口的这些单独引脚、还有 USB-2-MDIO 软件也无法正常工作。  因此、我要寻找其他方法来对该板进行编程。 我可能需要 为配置临时焊接这些引脚、但这不会是高效的解决方案。 如果有 其他方法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    对 PHY 进行编程的唯一方法是通过 MDC 和 MDIO 引脚。 没有其他的方法

    此致、

    阿尔瓦罗