This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:VBUS 短路保护

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261526/esd122-short-to-vbus-protection

器件型号:ESD122
主题中讨论的其他器件:TPD8S300

您好、团队成员:

TI 建议将 TPD8S300用于 USB-C、因为它具有24VDC 的 VBUS 短路保护。

但是、TI 建议将 ESD122用于 TX RX 引脚、但尽管 TX RX 引脚靠近 VBUS 引脚、但 ESD122未短接至 VBUS 保护。

我感到困惑、为什么不需要为 TX RX 引脚提供 VBUS 短路保护?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    根据使用的 USB 类型(2.0、3.0、3.1)、Tx/USB 线路的数据速率 可能太高、让 Rx 无法支持。

    电池至 Vbus 短路保护要求取决于应用。 可能存在具有较低 I/O 电容的电池 IC 短路、可支持较高的数据速率。  

    此致、

    塞巴斯蒂安