This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E MII 信号上拉/下拉

Guru**** 2980600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262011/dp83td510e-dp83td510e-mii-signals-pull-up-pull-down

器件型号:DP83TD510E
对于 PHY - DP83TD510ERHBT、根据我们的要求、我们在 PHY 和 STM32之间实现 MII 通信、根据 PHY (DP83TD510ERHBT)的 EVB (DP83TD510E-EVM)、RX 和 TX MII 线路中存在多种上拉和下拉。您能解释一下其用途和必要性吗? 此外、我们在 RX MII EVB 中找不到任何串联端接电阻器。 是否应该添加它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Delish!

    您看到的 PU/FPU PD 用于我们的 Strap 配置。 这是一种无需软件即可读取/写入寄存器的硬件解决方案、可将 PHY 编程为所需模式。 请参阅 SNLS656C DP83TD510数据表中的第7.4.1节搭接配置。

    我希望这会澄清这种困惑。

    此致、

    阿尔瓦罗