This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:与 EtherNet/USB 桥接器的无变压器连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262010/dp83867ir-transformerless-connection-to-ethernet-usb-bridge

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我们将此 PHY 在处理器外形中与 Pulse H5007NL 磁性元件 和 RJ45连接器结合使用。

现在、我们必须连接到 Microchip LAN7800 以太网桥接器、以转换到 同一个板上的 USB 高速 USB 2.0和/或 SuperSpeed USB3.1。

我想知道是否可以 仅通过所述的电容耦合成功地将 DP83867IR 输出直接连接到任何变压器器件、例如 在应用报告 SNLA088A for DP83848中、

任何体验和有用的提示(例如限制...) 非常感谢

非常感谢、善良的 rgds、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    遗憾的是、我们不支持与 DP83867进行电容耦合。 对于该应用、我们 推荐 使用 DP83869。

    此致、

    阿尔瓦罗