This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:后置通道电缆长度

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262873/tusb216i-post-channel-cable-length

器件型号:TUSB216I
主题中讨论的其他器件:TUSB216TUSB217A

大家好、

客户正在其项目中使用 TUSB216进行评估。 他们希望支持2米后置电缆和5米后置通道电缆。

在数据表中、我们看到测试表明 TUSB216可以支持5m 的前置通道长度。 但是、数据显示、我们支持的是4米的后置通道电缆长度、而不是5米。 您能否帮助检查 TUSB216是否支持5m 后置通道电缆长度?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    数据表中的这些测量规格仅使用升压1、而升压2和升压3仍可用。 如果您愿意、您可以使用升压2走得更远、但是、在5m 和更远的距离处、我们建议在电缆的每一端都放置一个转接驱动器、以确保信号到达目的地时仍然可行。 TUSB217A 数据表中的这个表格提供了一些关于前置/后置通道长度建议的更多信息。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安