This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件建议

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, SN74LV6T17, TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262566/device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TXB0106SN74LV6T17TXS02612

您好!

如果有一种解决方案可分配逻辑电平为3.5V 至5.0V、比率为1:3或更高的6位信号、请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    是的、请参阅 SN74LV6T17或 TXB0106。  谢谢、您也可以访问 www.ti.com/.../products.html

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。

    我的客户正在寻找一款具有1:3分配功能的产品以及您推荐的产品的功能。

    是否有信号分配大于等于1:3的产品?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    在1:3分布时、 您是否指的是与 TXS02612类似的多路复用器特性?

    如果可以、我可以继续将该主题移到 MUX 团队、如果可行的话、可以实现高达5.5V 的1:3多路复用器、谢谢。

    此致、

    迈克尔.