This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:Linux 5.4.x 驱动程序

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1, DP83TC813R-Q1, DP83TG720R-Q1, DP83TG720S-Q1, DP83TC814R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257289/dp83tg720r-q1-linux-5-4-x-driver

器件型号:DP83TG720R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TG720S-Q1、DP83TC812R-Q1、 DP83TC814R-Q1、DP83TC813R-Q1

大家好、

我正在寻找适用于 DP83TG720R-Q1的 Linux 5.4.x 驱动程序。

我找到了以下网页。

它是否支持  Linux 5.4.x?

如果没有、您能否提供 Linux 5.4.x 驱动程序?

git.ti.com/gitweb

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    我们只有适用于 DP83TG720的 Linux 5.10.x 驱动程序。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    以下应用中是否有以太网 PHY 支持 Linux 5.4.x 驱动程序?

    如果否、请告诉我支持 DP83TG720R-Q1的类似器件。

    引脚相同:

    DP83TG720S-Q1

    功能相似:

    DP83TC812R-Q1

    DP83TC814R-Q1

    DP83TC813R-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    我们还没有测试任何版本为5.4的 Linux。 我们测试的唯一 Linux 版本是5.10 for all PHY。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    如何检查支持的版本?

    以下驱动程序 Linux 5.10的支持版本不是5.15.x 吗?

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=3d6df168b5e740fecc50cee1bd1335cee19258df

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    我们测试的唯一版本是对所有 PHY 内部进行 Linux 5.10。 我们没有使用其他版本测试该文件、因此我们无法判断它支持 Linux 5.15x。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    最新版本是否支持以前的版本?

    具体来说,Linux 5.10驱动程序是否能够与 Linux 5.9之前的版本一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    我不知道这个 Linux 评论。 您能否亲自试用一下、看看它是否可以运行 Linux 5.5?  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我向客户确认、此驱动程序似乎不适用于 Linux 5.4.x、因为在 Linux 5.4.x 之后发生了重大变化。

    是否可以为 Linux 5.4.x 提供旧驱动程序?

    或者、您有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    很抱歉、我们只有 Linux 5.10版本。

    --

    此致、

    林希尔曼