Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TCA9539
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9539-Q1 主题中讨论的其他器件:PCF8575、 TCA9539
大家好、
是否可以通过任何方法在一个 I2C 写入周期内更新所有16 CHS 输出状态?
B&R
利加
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TCA9539
大家好、
是否可以通过任何方法在一个 I2C 写入周期内更新所有16 CHS 输出状态?
B&R
利加
尊敬的 Lijia:
一次只能更改一个端口组。 ACK 位之后、数据将以字节大小格式写入。 因此、更新两个端口需要两个8位事务。
如果您需要同时更新两个端口、请考虑切换到我们较旧的器件 PCF8575。 此器件同时切换两个端口的状态。 缺点是不能仅更改一个端口。 要更改端口0上的 I/O、您需要写入端口0和端口1 (16位数据)以便仅更改一个端口。 因此、从技术上而言、这与 TCA9539相反。
此致、
泰勒