This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:在一个 I2C 写入操作周期更改输出状态的任何方法

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263061/tca9539-q1-any-way-to-change-the-output-status-at-one-i2c-write-operation-cycle

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:PCF8575TCA9539

大家好、

是否可以通过任何方法在一个 I2C 写入周期内更新所有16 CHS 输出状态?

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    一次只能更改一个端口组。 ACK 位之后、数据将以字节大小格式写入。 因此、更新两个端口需要两个8位事务。  

    如果您需要同时更新两个端口、请考虑切换到我们较旧的器件 PCF8575。 此器件同时切换两个端口的状态。 缺点是不能仅更改一个端口。 要更改端口0上的 I/O、您需要写入端口0和端口1 (16位数据)以便仅更改一个端口。 因此、从技术上而言、这与 TCA9539相反。

    此致、

    泰勒