This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:电流要求

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262263/ds320pr810-current-requirement

器件型号:DS320PR810

您好!

PCIe 转接驱动器的输入电流要求是什么?

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    请参阅以下有关 DS320PR810器件功耗的说明:

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    因此、根据该所需的最大电流将大约为600mA?

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    1.如果禁用了 RX_DET、那么转接驱动器是否会为连接的 TX 和 RX 信号流工作、 根复合体符合 PCIe 标准。

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    是的、600mA 的最大电流正常。

    可以禁用 RX_DET。 请注意、根复合体和端点之间可能存在互操作性问题-这取决于这两个实体。 在 PCIe 规范中、根复合体和端点需要启用 RX_DET。 此外还有 Perst#信号用于同步目的。 我不确定您计划如何通过光纤连接传输此信号。

    此致、Nasser