This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS99R103:扩频时钟兼容性

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241, DS99R103, DS99R104, DS90UR905Q-Q1, DS90UR906Q-Q1, DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262989/ds99r103-spread-spectrum-clock-compatibility

器件型号:DS99R103
主题中讨论的其他器件: DS99R104DS90UR905Q-Q1DS90UR906Q-Q1DS90UR124、DS90UR241

您好!

我正在我的一个设计中使用 DS99R103/DS99R104。

在我的应用中 、为了通过辐射 EMI 测试、我需要使用展频时钟通过串行器/解串器通道发送数据。

我曾尝试使用具有展频的时钟为 DS99R103计时、但我看到 DS99R104解串器解除锁定。

DS99R103是否与展频时钟兼容?

如果它不兼容、是否有任何具有24位输入/1 LVDS 输出的类似器件具有此功能?

谢谢

此致

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    DS99R103只能接受33ps 的 TCLK 输入抖动、因此不建议将其用于 SSC。 您是否希望只替换 DS99R103或同时替换两个器件?

    一些具有类似功能和 SSC 容差的 SERDES 对包括

    • DS90UR905Q-Q1 (串行器)、DS90UR906Q-Q1 (解串器)
    • DS90UR241 (串行器)、DS90UR124 (解串器)

    此致!

    插孔