This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1167:产品说明书的 ICC (电源电流)

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C1167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262221/sn75c1167-icc-supply-current-of-the-datasheet

器件型号:SN75C1167

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 SN75C1167并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在电气特性 ICC 项目中、当 VI = 2.4或0.5V 时、典型值为5mA、最大值为3mA。
MAX 值小于 TYP 值。

MAX 值似乎错误。
您能告诉我正确的值吗?

我~它将大约为8 μ V 9mA。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    由于设备已老化、我们似乎没有正确的可用数据-只是目前无法访问。 我确实同意您的看法、即最大值绝对是错误的、并且8mA 和9mA 之间的某个位置是一个现实的近似值。 问题是、我们错误地记录了此值、而这也是我看到的-由于部件已老化、我无法访问某些数据。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的答复。

    我知道3mA 的最大值不正确、应该介于8mA 和9mA 之间。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    听起来不错-如果您有任何其他问题、请告知我!

    此致!

    帕克·道德森