This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:当 MODE=1 (TX)时,三态 R 输出?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262826/thvd8000-r-output-in-tristate-when-mode-1-tx

器件型号:THVD8000

您好!

我想用两根导线控制 THVD8000的数字侧、因此将 R 和 D 引脚连接在一起、并使用模式选择方向。 这要求 R 输出在 MODE=1时进入高阻抗模式。  当然、我的微控制器也相应地改变方向。

数据表包含定义 I (oz)、"接收器高阻抗输出电流"的行、但在此处、"测试条件"定义为"... MODE = 0"。 这让我感到困惑。 当 MODE=0时、接收器输出不能处于高阻抗模式。

那么 R 输出是否在发送模式下进入高阻抗模式、由 MODE=1设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joachim:

    似乎有一个拼写错误、即"R"处于高阻抗时测量接收器高阻抗电流、因此 Mode = 1 -您在初始分析中回答正确。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森