This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:具有500欧姆源阻抗的 IEC 61000-4-5?

Guru**** 2768895 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263015/tiol111-iec-61000-4-5-with-500-ohm-source-impedance

器件型号:TIOL111
主题中讨论的其他器件:TIOL112

大家好、

TIOL111和 TIOL112的数据表规定了针对"±1.2kV/IEC  61000-4-5浪涌"的集成500 Ω 保护。

然而、我的61000-4-5版本以及维基百科页面从不陈述500欧姆的源阻抗、而是陈述最大2 / 12或42欧姆。

500源自何处?

此致、

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这种具有更高串联电阻的 IEC 61000-4-5的修改版本是我们在工厂自动化客户中看到的常见要求。  与 TIOL111搭配使用的小型传感器应用通常具有较低的电流、无法满足标准浪涌要求中的较高电流要求。

    TIOL111集成了 ESD 保护二极管、但没有集成浪涌保护二极管。  因此、达到 TIOL111的浪涌电流必须限制在最大2A、否则需要一个外部二极管。  

    TIOL111将通过±1.2kV、1.2/IEC 50 μs 61000-4-5浪涌、且源阻抗为500 Ω。 由于40 Ω 等较低的源阻抗、您将需要一个额外的保护二极管。

    此致、

    乔纳森