This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:DS90UB635-Q1 DS90UB638-Q1

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1EVM, DS90UB638-Q1, DS90UB635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261621/ds90ub635-q1-ds90ub635-q1-ds90ub638-q1

器件型号:DS90UB635-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB638-Q1、DS90UB954-Q1EVM

我们正在开发一款产品、并想要使用 DS90UB635-Q1串行器和 DS90UB638-Q1解串器。  

我有几个问题、但其中很多问题可通过他们的 EVM 原理图得到解答、但我在您的网站上找不到它们。 可用吗?

如果有一个 EVM、我们在启动板时也可以使用它、那将会非常方便。

谢谢。
道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    您是否 在寻找 TI EVM 原理图?  

    此外、对于 EVM、请联系您的销售代表以帮助您获取 EVM。

    格伦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    是的、我正在为  DS90UB635-Q1串行器和 DS90UB638-Q1 解串器查找 TI EVM 原理图。 我在 TI 网站上看不到有关它们的任何信息。

    谢谢。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    您需要查看同一系列的 DS90UB953A/DS90UB954 EVM (以下链接)。 用户指南中将包含原理图。  

    订购 EVM 时、您需要将 DS90UB953A/DS90UB954器件替换为正确的器件 DS90UB635/DS90UB638。

    DS90UB953A-Q1EVM 评估板| TI.com

    DS90UB954-Q1EVM 评估板| TI.com

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    我正在检查这些 EVM 的可用性。

    我想您是想说  

    DS90UB635

    DS90UB638

    不是 DS90UB938。

    谢谢。
    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我更正了拼写错误。  

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

     DS90UB954-Q1EVM 的用户指南指出其将与 DS90UB635-Q1通信。 这是否意味着我们应该能够 通过 DS90UB635-Q1与 DS90UB954-Q1EVM 通信 ? 反向也是真的吗?

    我不确定有多快的速度、我们可以找到上面有635/638的 EVM、并且我们正在寻找其他替代产品、包括购买 EVM 并使用适当的635/638替换 Ser/Des IC 。

    谢谢。
    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    是的、他们可以但会建议确保您获得将在实际系统中使用的正确器件。

    格伦