This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:3.3V DSP 的 ESD 部件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262338/tpd1e04u04-esd-part-for-3-3v-dsp

器件型号:TPD1E04U04
主题中讨论的其他器件:StrikeESD321

大家好、

我发现 TI ESD 产品中的最低钳位电压仍然在5V 以上、但是、像 C2000这样的 DSP 的绝对最大额定值为4.6V、我想知道我们是否会有用于3.3V DSP 的较低钳位电压 ESD 器件?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

     除非数据表中另有说明、否则 C2000的4.6V 额定值可能是直流绝对最大额定值。 直流绝对最大值和瞬态绝对最大值电压通常有几个电压裕度、因为钳位 电压是一种瞬态规格、接近5V 的钳位电压仍可能保护 C2000。  

    ESD321 是我们具有3.6V 工作电压的最低钳位器件。对于8kV IEC ESD 冲击(16A TLP = 8kV IEC ESD)、该器件的钳位电压通常为 6.8V。  

    查看下面 ESD321的 TLP 曲线、可以了解不同 IEC ESD 电压电平下的钳位电压、因为 TLP 电流与 IEC ESD 电压相关。  例如、 如果您需要2kV 的 ESD 电压、则可以将其与4A TLP 相关联、因此会发现钳位电压约为5V。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    塞巴斯蒂安