This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:有关 IBIS 模型的问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262311/tca9545a-question-on-the-ibis-model

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件: PCA9306

大家好、

请帮助解答我的客户提出的问题、

我从 TI 网站下载 TCA9545A 的 IBIS 模型、对此我有点困惑。 在数据表中、有开关导通状态电阻特性、这意味着信号输入并通过此组件、输出就像通过电阻器一样。 下面的方框图也意味着这一点。 但在 IBIS 模型中、为引脚分配了输入和输出、因此在仿真中独立于输入和输出引脚。 您的团队能否像一些多路复用器一样、与我们分享 TCA9545A 的 S 参数模型? 当我们使用 TCA9545时、内部发生了什么情况、如果信号通过这个组件并输出、或者这个组件接收信号并重新驱动它们?
非常感谢。

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INTZ 模型适用于各种数字输入引脚。
    INTZ_OP 模型用于开漏中断输出。
    SCL 引脚是数字输入;SDA 引脚既是输入又是开漏输出。 这两个模型仅适用于 TCA9545A 的内部 μ I²C 从器件;它们不能为开关连接建模。
    八个从通道引脚(SCx、SDx)具有模型"NC"、即它们不建模。

    I²C 信号不是高速信号。 您可以简单地将开关建模为电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    正如 Clemens 指出的、这款器件的许多模型都是通用数字输出。 您可能需要一个串联模型、而我们对此器件没有 IBIS 模型。 我认为一种权变措施是尝试使用 PCA9306的系列模型在上面运行仿真。 这些模型将处理通道、如导通 FET、这正是9545的工作原理。

    -鲍比