This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:是否还可以支持分辨率超过6G

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260179/sn65dsi86-whether-the-resolution-exceeds-6g-can-also-be-supported

器件型号:SN65DSI86

迪亚尔斯、  

  此转换 IC 的最大 MIPI 输入速率为1.5Gbps/通道、我的平台上只有一组 MIPI。 因此转换芯片输入仅连接到一组 MIPI、最大值为6Gbps。 如果计算出的屏幕分辨率超过6Gbps、是否可以驱动它?  是否会限制输入?  或者只有 eDP 侧可以满足该速率(即使超过转换 IC 输入速率)、IC 没有内部缓冲器、输出可以驱动比输入更大的速率?

 2560* 1600,60 Hz,24bpp 屏幕,只要输入一组 mipi,可以驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86可支持 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、 4.32Gbps 或5.4Gbps (HBR2)。 您使用的 DSI 像素时钟频率和 eDP 数据速率是多少? 您可以参考 DSI86编程指南、查看是否支持显示: https://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf。 

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

      经过一般计算后、最大单通道 mipi 为6Gbps、支持小于2560×1600@60Hz、24bpp、但我们平台的 mipi 输出支持 DSC 压缩。 您想问 DSI86是否支持 DSC 压缩数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86不支持 DSC 压缩。  它仅支持非突发和突发模式数据包传输。

    您使用的显示像素时钟频率和 eDP 数据速率是多少?

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

      像素时钟约为300m、eDP 在 HBR 模式2.16Gbps 下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 DSI86编程指南中的计算结果、请注意以下事项:

    流比特率=像素时钟 x bpp = 300MHz x 24 = 7.2G

    所需的最小 DSI 时钟频率=流比特率/(2 * DSI 通道数)= 7.2G /(2 * 8)= 450MHz

    这些计算假设您在 DSI 侧使用全部8个数据通道。 所需的最小 DSI 时钟频率为450MHz、DSI86输入端支持该频率。 DSI 的 MIPI 输入可以处理的最大频率为750MHz。 DSI86 可以支持此显示。

    最好的,Allison