This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS104:1:2 HDMI 分离器设计

Guru**** 2904450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS104, SN65LVEL11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257291/sn65lvds104-1-2-hdmi-splitter-design

器件型号:SN65LVDS104
主题中讨论的其他器件: SN65LVEL11

您好!

我没有像 HDMI 那样播放视频信号的经验。

我需要设计一个 HDMI 分离器、1:2、即一个 HDMI 源输入、可以拆分为两个 HDMI 输出(镜像)。

HDMI 输出需要连接到两个具有 HMDI 源输入的独立显示器(镜像)。

1.可以使用 SN65LVDS104分割 HDMI 的 LVDS 信号吗?

2. TI 是否有其他简单的替代 IC 或设计需要制作分离器设计。

此致、

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您可以将所选设备用于扇出应用程序。

    您可能还会看到 https://www.ti.com/interface/lvds-m-lvds-pecl/products.html#993=2&994=1&  、表示1个接收器输入和2个发送器输出选项、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    您能否提供使用 SN65LVEL11的电路图或方框图1:2 HDMI 分离器的建议?

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    接下来、我们将向高速信令团队提出您的问题。 他们应该能够帮助您满足您的请求。

    您好、高速团队:

    您能帮助 Harish 回答上述问题吗? 谢谢!

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里什

    SN65LVDS104并不是设计 HDMI 分离器的合适解决方案。 遗憾的是、我们的产品系列中没有 HDMI 分离器解决方案。

    谢谢

    大卫