This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR484:DS90CR484和 DS90CR484A 之间的差异

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR484, DS90CR484A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263204/ds90cr484-difference-between-ds90cr484-and-ds90cr484a

器件型号:DS90CR484

尊敬的团队:

您能否告诉我 DS90CR484与 DS90CR484A 之间有何区别?

此致、

松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seijiro

    不建议在新设计中使用484、建议改用升级后的484A。 484A 完全兼容较早一代的 Channel Link 器件。

    这两种设备之间的主要区别在于取消了自动换档功能。 在具有自动档位功能的器件(如484)上、由 Vcc 波动引起的意外换档可能会导致位错误。 484A 删除了之前通过 PLLSEL 引脚可选择的 PLL 自动档位选项。 现在、PLLSEL 引脚仅允许选择低档或高档、从而消除了任何与换档相关的位错误的可能性。

    此致!

    尼古拉斯