This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LBC172:IBIS 模型

Guru**** 2929800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC172A, SN55LBC172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263048/sn55lbc172-ibis-model

器件型号:SN55LBC172
主题中讨论的其他器件:SN65LBC172A

您好!

是否有适用于 SN55LBC172的 IBIS 模型或者适用于 SN65LBC172A 的 IBIS 模型是等效模型?  

谢谢。  

特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy:

    似乎我们没有这么做-我们的 RS RS -422器件的模型可用性非常有限。 您是否有关于器件运行的具体问题?

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    没什么特别的、只是希望在使用 SN55LBC172线路驱动器的电路上执行信号完整性分析。  

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy:

    好-我明白了。 对于由此给您带来的不便、我深表歉意-如果您有任何其他问题、请告知我、我会尽我所能!

    此致!

    帕克·道德森