This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:VCC 电压检查

Guru**** 2932400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263449/tca9546a-vcc-voltage-check

器件型号:TCA9546A

大家好、

我们在1:4配置中使用 I2C 多路复用器、有以下情况:

1.主 I2C 总线(SCL,SDA)为1.8V ,下行 I2C 总线可以为1.8V 到3.3V

2.3.3V 主 I2C 总线(SCL,SDA)和下行 I2C 总线可以是1.8到3.3V 电平

请检查 TCA9546A 上连接的 VCC 电压、这两种情况下是否正确?

在两种情况下,复位应轻触至3.3V 或1.8V?请建议

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 应简单地具有总线电压中的最低电压。 所有情况下均为1.8V。

    建议的运行条件不允许/RESET 电压高于 VCC + 0.5V。(这意味着钳位二极管与绝对最大额定值相矛盾。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    两个原理图中的设置看起来都不错。 正如 Clemens 所述、VCC 应连接到最低上拉电压或符合图14的电压。 才会流入 VDD。  

    建议将/RESET 引脚连接至芯片的 VCC。  

    此致、

    泰勒