This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:选择 USB 2.0时、引脚端接方法是什么?

Guru**** 2895270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263436/tusb8042a-what-is-the-pin-termination-method-when-usb-2-0-is-selected

器件型号:TUSB8042A

团队成员

当下游端口仅支持 USB 2.0时、
应如何处理未使用的 SSTX_P/M 和 SSRX_P/M 引脚?

幻灯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悬空 SSTX/RX 引脚或通过 EEPROM 禁用。

    最佳

    布赖恩