This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555RGER 的 I2C 线路中的下冲问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262771/tca9555-undershoot-issue-in-i2c-lines-of-tca9555rger

器件型号:TCA9555

您好!

 

我们在设计中使用了 TCA9555RGER。 我们观察到了 I2C 时钟和数据信号的下冲。 最坏情况下观察到的最大下冲为-1.21V、最坏情况下观察到的下冲持续时间为3.1ns。 随附示波器图像供参考。 请澄清以下几点、

 

  1. 请确认这个下冲是否会影响器件性能。

 

  1. 请说明已接受的最坏情况下的下冲电压和下冲持续时间。

 

  1. 有建议的减少下冲值的解决方案。 请参阅我们的实现。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当电流限制为小于20 mA 时、绝对最大额定值才允许电压低于−0.5V。 根据 IBIS 模型、在最坏的情况下、电压低于−0.84V 时将超过该电流。

    对于电压为3.3V 的快速模式 I²C、该规范要求最短下降时间为12ns。 边缘速度要快得多。

    针对较低的驱动强度配置微控制器的 μ I²C 引脚。 (I²C 所需的3 mA 永远不会超过、您的上拉电阻实际所需的1 mA 低于。) 如果这还不够、请考虑在 I²C Ω 引脚上添加串联电阻器(例如、100 Ω);请参阅 I²C Ω 规格的第7.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。 我认为驱动强度指的是输出驱动强度。 最初、驱动强度设置为 R0/6。 根据您的陈述、我已将其配置为 R0/7、现在下冲值也增加至-1.61V。 相反、如果驱动强度值配置为 R0/4或 R0/3、下冲值会减小到-400mV。 您能否确认这一行为是否会影响器件性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muthulakshmi:

    当表示 R0/7、R0/6等时。 这些值意味着什么? 我第二次克莱门斯对他的回应。 请考虑检查输出驱动器的驱动强度。 我假设 R0/3意味着输出驱动强度已降低、因为下冲降低至-400mV。 考虑实施一个串联电阻来降低下冲电压。  

    使用低于-0.5V 的下冲、您将使器件在-0.5V 的最小输入输出电压之外运行。 例如、-1.61V 的下冲可能会对 TCA9555造成永久性损坏。 永久损坏可能会对器件性能产生持久影响、或使器件无法运行。  

    任何时候、您在 ABS 之外操作此器件。 在最高条件下、您可能会损坏器件。 无论您在建议的运行条件之外运行、都无法再保证数据表电气特性中的值。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、"R0/7"等值是与 i.MX 处理器一起使用的。

    R0/7将 R0阻抗(260 Ω 为3.3V)除以7、即、它是最高驱动强度。 要降低驱动强度、您需要较高的阻抗、即较低的分压器。 R0/3声音正常。

    正确配置驱动器的输出阻抗后、不需要额外的串联电阻。