This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:晶体输出限流电阻器

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262757/tusb4020bi-crystal-output-limiting-resistor

器件型号:TUSB4020BI

你(们)好。

使用 TUSB4020BI 的产品在 USB 数据传输期间很少发生通信停止的问题。

我们的电路插入了一个1.8kΩ 限流电阻器。 我查看了 TUSB4020BI 数据表和原理图检查清单、但未插入限流电阻器。

此限流电阻器是否会对 TUSB4020BI 的运行造成不利影响?

是否有针对 TUSB4020BI 的 XI 和 XO 引脚内部的等效电路的文档?

此致、
小森市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小森三

    限流电阻器控制反馈和晶体振荡器驱动的数量。  

    因此 、如果您的电阻过高、则振荡器不会在所有条件下都可靠启动。

    如果电阻过低、可能会超过晶体的最大功率耗散规格、从而导致过早老化、漂移甚至出现故障。

    请参阅晶体振荡器数据表、并确保晶体振荡器 驱动功率处于合理的范围内。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫-桑

    感谢您的回答。

    查看晶体振荡器的规格。