This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:无法连接2个 PHY

Guru**** 2527840 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262908/dp83td510e-connecting-2-phys-does-not-work

器件型号:DP83TD510E

您好!

我正在尝试连接2个510E 进行通信。

我正在使用以下硬件:
PC <-> DP83TD510E-EVM <->具有510E 的定制板

当我使用此设置时、我的定制电路板的链接 LED 闪烁、而 EVM 的链接 LED 保持熄灭。

但是、我确认了这两个器件都可以使用 Analog Devices 提供的另一个评估板工作。
我使用他们的板通过510E-EVM 建立了连接、还建立了与定制板的连接。

在将两个510E 连接在一起时、是否需要注意什么?我漏掉了什么东西?

感谢您的帮助。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    您是否按照 DP83TD510-EVM 用户指南中的说明进行了操作?  第2.3节:开箱即用电路板设置

    您是否具有 MDC/MDIO 访问权限以从 PHY 读取寄存器? 您能否为您的定制板上的 EVM 和510提供寄存器转储0x01-0x1F?

    如果您有两个 EVM、能否尝试 EVM <-> EVM 连接?

    从 EVM 连接到客户电路板需要使用多长时间和哪种电缆?  

    此致、

    阿尔瓦罗