This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:哪里可以下载与 DS90UB964相关的参考设计代码

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00455, TIDA-01005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1260090/ds90ub964-q1-where-can-i-download-the-reference-design-code-related-to-ds90ub964

器件型号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-00455TIDA-01005

您好!

有许多与 DS90UB964相关的参考设计或 EVM 板,例如 TIDA-00455和 TIDA-01005 ,但我不知道如何下载参考设计的代码。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行深入研究、并将在 COB 星期五回复给您。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这方面的拖延深表歉意。

    未针对这些参考设计发布任何代码。 设计中是否有特定器件需要您编程帮助?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 只需要一个教程、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 UB964的配置、我建议参阅用户指南:

        DS90UB96X-Q1EVM 用户指南

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意本 EVM 用户指南是了解如何使用964的良好起点。 如果您在设置方面需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致!

    卢卡斯