This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:转接驱动器

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262734/ds125br111-redriver

器件型号:DS125BR111

DS125BR111是否支持 SGMII /1000BASE-KX ?  我们有设计,将一个 ETH PHY1   1G 端口连接 到 2米外的 ETH PHY(约60英寸) 通过1000BASE-KX 。  

 PCB 布线 还需要 通过 逆变器。   

 DS125BR111是否支持1.25bps 数据速率?   

我知道,SGMII    /1000BASE-KX 的电气标准  是 LVDS?

 DS125BR111数据表显示 DS125BR111可以支持 PCIe /SAS/SATA。

如果 转接驱动器 IC 支持 PCIe /SAS/SATA,则转接驱动器 IC 也可以支持  SGMII /1000BASE-KX? 这一概念 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    是的、 我希望 DS125BR111可与 SGMII 和1000Base-KX 配合使用。 您能说明一下预期通过60英寸迹线材料产生的插入损耗量吗?

    60英寸的背板布线是否也包含在内? 对于较低的数据速率、可能存在过均衡问题。 1.5GHz 时中继器的最小 EQ 为2.1dB -请确认接收器端的总插入损耗大于此值。

    谢谢!

    埃文