This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:使用 USB-2-MDIO 与 TLK10034通信;工具检测所有 PHY ID 并返回 FFFF

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262655/tlk10034-use-usb-2-mdio-to-communicate-with-tlk10034-tool-detects-all-phy-ids-and-returns-ffff

器件型号:TLK10034
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

您好

我正在尝试使用 USB-2MDIO GUI 与 TLK10034通信。 我使用的 LaunchPad 为 MSP430F5529。

我将外部1.8V 连接到 MSP430F5529。

当我尝试通过 GUI 读取或写入时、它始终返回 FFFF。  

此外、当我 运行"查找 PHY ID"命令时、该命令告诉它在所有 ID 上找到一个正常工作的 PHY、但事实并非如此。

另外、奇怪的是、当它运行读取/白函数并找到 PHY ID 时、电压从1.8V 增加到2.2V、这不符合 TLK10034 (1.8V)的电压规格

我们将感谢您提供任何帮助。

非常感谢!

双核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duo:

    您能否分享一个示意图、显示 TLK <-> MSP 连接以及在 R/W 尝试期间 MDC/MDIO 事务的波形?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、感谢您的回复。

    下面是所进行的设置:

    • 移除3V3、SBW TDIO 和 SBW TCK 跳线以便在 LaunchPad 端馈入1.8V 电源。
    • 将 p4.1和 p4.2引脚用于 MDIO 通信总线。
    • 在 J10处连接外部1.8V 电源并接地。

    以下是阅读的图: https://imgur.com/a/uEf3ohT

    以下是写图: https://imgur.com/a/cig7Imc

    因为我发现当它在进行读取/白噪声时、电压从1.8V 跳至2.2V~、但是当我从我们的板上的稳压器馈入固定的1.8V 电压时、读取/写入将不起作用。 有什么方法使其在1.8V 下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Duo:

    我不希望这在为 J10馈送固定1.8V 电压时工作-在本例中、最小逻辑域为2.2V。

    这是 MSP 开发套件设计的奇特之处。 除了在该引脚上馈送更高电压外、没有解决方法。

    谢谢!

    埃文