This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554:PCA9554PWR

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263142/pca9554-pca9554pwr

器件型号:PCA9554
主题中讨论的其他器件:TCA9554

我需要对 PCA9554PWR (16位 I/O 扩展器)进行"生命周期"..如果营销可以帮助进行评论..甚至更好。

我们实施了一些计划、并希望确保此器件随时可用、而不会因为停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们不能正式声明器件不会无限期 EOL。 我与市场营销人员交谈过、他们建议转到我们这款器件的最新版本(软件兼容并且引脚对引脚兼容、使用时无需更改) TCA9554。 编辑: 我们 IO 扩展器的 TCA 版本通常更具成本竞争力、并修复了旧 PCA 型号中出现的错误/问题。

    我们在2021年发布了针对此器件的 PCN、声明 PCA9554PW 将移至较新的裸片(TI 将停止使用用于较新300mm 晶圆技术的旧工艺技术)。 因此、如果 PCA9554PWM 的音量保持或增加、我预计该器件在短期内不会进入 EOL。  

    长期而言、我们建议 TCA9554或改用我们更新的校准系列器件。

    -鲍比