This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B 连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262635/tusb2046b-tusb2046b-connections

器件型号:TUSB2046B

您好、TI!

我正在设计一种可以通过 USB 连接 N 个器件的系统。 每个器件都有一个 MCU、该 MCU 具有一个 USB 接口(MSP432)并由独立于 USB 的外部电源供电。

我在随附的图像中展示了4个器件的连接图。

1-)该图显示了 TUSB2046B 可能的拓扑? 可以连续连接多个 TUSB2046B (如图所示)吗?

我还附上 TUSB2046B 的接线图。

2-)原理图是否正确?

注意:由于每个器件的电源都是外部的、因此我不使用电流验证、因此:
高上拉电阻上的 OVRCUR
PWRON 未连接
我使用6MHz 晶体
BUSPWR 至 GND

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最多可支持五个集线器、 因此不存在级联四个 TUSB2046B 的问题。

    对于原理图、  

    您需要在 DP0上有一个1.5k 上拉电阻连接到3.3V 的上拉电阻器、

    2.需要在 DP/DM[1:4]上使用15k 下拉电阻器。

    3. 总线供电和自供电集线器都需要对所有下行端口进行过流保护。 这两种保护是单端口管理(以单端口为基础)或成组端口管理(以多端口为基础)。 是否实施过流保护?

    请参阅第 9.2.2节详细设计过程  TUSB2046B 产品说明书中提供了一个详细的实现示例。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫!

    非常感谢您的答复!


    我只是不清楚过流保护。 在本例中、每个下行端口都将从外部自供电、并且 USB 上不会传输5V 电压(请注意、它不是标准 USB)。 我只需要每个下行端口 DP/DM 和 GND (不需要5V 电压)。

    因此、如果我不需要向下游端口提供5V 电压、我可以断开 PWRON1...4引脚并在 OVECUR1...4上放置上拉电阻(以便我模拟不存在过流)吗?
    这一想法是可行的吗?

    非常感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未将电源管理用于下行端口、则可以将 OVERCUR 引脚拉高至3.3V 并使 PWRON 保持未连接状态。

    谢谢

    大卫