This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410UARTPDK:更换建议

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263099/tusb3410uartpdk-replacement-recommendation

器件型号:TUSB3410UARTPDK
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

您好,

是否有任何替代 MAX3420EETG USB 接口芯片的建议?

最好是一个封装兼容的地方。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    很抱歉、除了 TUSB3410之外、我们没有任何其他设备能够执行此操作。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    好的,非常感谢~