This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:PCA9545A

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9545A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263709/pca9545a-pca9545a

器件型号:PCA9545A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、

谨 请你协助我提出关于两个 PCA9545A 之间的联系的问题。

我可以连接两个 串联的 PCA9545A,如下图所示。 谢谢。

 \

谢谢。

此致、

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。

    但似乎您不使用中断电平转换器、因此您可以简单地使用单个八通道开关、如 TCA9548A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens、

    我在单独的 PCB 上有一个 PCA9545A、另一个我想放在我的设计中。

    感谢你的帮助。

    我的 rgards,

    标准