This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:USB 3.2第2代2x2 PHY

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264058/tusb321-usb-3-2-gen-2x2-phy

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件:TUSB1104

您好!

目前、我们正在寻找 USB 3.2第2x2代、PHY 能够请分享该产品的器件型号详细信息和数据表。

谢谢。
M. Reuel Joshua。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试 TUSB1104。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1104用于 我们实际上需要的转接驱动器 USB 3.2第2代实数 PHY。

    谢谢。
    M.Reuel Joshua。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reuel:

      您需要 USB CC 控制器 PHY Gen2x2? 我们没有这样的器件。

    最佳

    布赖恩