This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:使用案例确认

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264170/dp83849i-use-case-confirmation

器件型号:DP83849I

团队成员:  

我的客户正在采购 双 RMII Phy、因此我认为 DP83849I 是很好使用的。

当我们检查规范时,有一些问题我们感到困惑:

 1/能否将两个 RMII 都配置为 RMII 主模式?

2/ 地址 PHYAD[4:1]的值是奇数或偶数,但端口 A 需要偶数,端口 B 需要奇数。 如何满足该要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    是的、两个端口都可被用作 RMII 主模式、并且通过 CLK2MAC 引脚以50MHz 的频率提供给 MAC。

    4个地址搭接引脚提供 PHY 地址的高四位。 PHY 地址的最低位取决于端口。 端口 A 的 PHY 地址位0的值为0、而端口 B 的值为1。 表5-13显示了 PHY 地址设置输入引脚。

    谢谢。

    大卫