This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:铜缆转光纤介质转换器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263947/dp83869hm-copper-to-fiber-media-converter

器件型号:DP83869HM

关于这个 IC、我有几个问题

1) 1)根据数据表、它用于介质转换-我想将其用于 IG 到1G 以太网到光介质转换

2)您可以只通过更改自举阀进行转换,还是需要任何 Intellige 器件来设置 PHY 的寄存器,或者这两个选项都可用。

3)是否支持1.2V、或者我是否只需要提供1V 电压、而且我可以在没有1.8V 电压的情况下使用它。

4) 4)我想知道如何实施 eaxctly 介质转换任何可用的基准电路

此致

Kushal N L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kushal、

    应通过 数据表第9.5.1.2节所示的自举设置来选择1000BASE-T 至1000Base-X 模式。

    请参阅 DP83869EVM 了解参考电路。

    我不确定您的第三个问题是什么意思、您能解释一下吗?

    谢谢。

    大卫