This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:关于 DP83869HM 的技术说明

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263921/dp83869hm-technical-clarifications-regarding-dp83869hm

器件型号:DP83869HM

大家好、

我的客户将 DP83869HM 用于其12个以太网和12个光纤链路、他们对于相同情况有一些技术问题 、如下所述。 您能帮助回答这些问题吗?  

1)我可以使用此 IC 将介质从以太网转换为光纤,反之亦然。

2) 2)我有一个以太网数据、我需要将其转换为光学数据并通过 SFP 发送、反之亦然、使用此 IC 是可行的。

3)它是否需要任何 FPGA 或任何器件进行媒体转换或独立 CAN 进行媒体转换,是媒体转换双向.

4)此转换的数据速率限制是什么,例如:我有一个1Gbps 的数据输入可以将其转换为光纤。

谢谢。

哈什

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jash、您好!

    1. 是的、DP83869HM 可用于从铜缆以太网到光纤的介质转换。 请通过搭接设置将模式设置为"1000Base-T 至1000Base-X"或"100Base-T 至100Base-FX"。
    2. 是的、请参阅上文。
    3. 无需外部 FPGA。 它是双向的。
    4. 1000Mbps 或100Mbps 是限制值、具体取决于  使用的是1000Base-X 还是100Base-FX。

    谢谢。

    大卫