This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:EOL Infineon 器件的更换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263372/lmh0397-replacement-for-eol-infineon-part

器件型号:LMH0397

大家好、

我正在寻找 CY7B923/CY7B933的替代产品、我们对此有任何可用解决方案吗?

CY7B923:发送器、8B10B 编码器、时钟16~33MHz

CY7B933:收发器、8B10B 解码器、时钟16~33MHz

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    已查看此 Cypress 板数据表。 此器件与 LMH0397在功能上不兼容。 您可以考虑使用 FPGA 进行8/10b 编码、并将 FPGA 发生器/解串器连接到 LMH0397器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。

    我认为、由于发送器和接收器均已发布 EOL、因此  8/10b 编码可能不是更换的必要条件、常规 SerDes 将能够支持此应用。 让我来仔细检查一下最终用户。

    此外、TI 是否有此器件的其他替代产品?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果应用用于 DVB-ASI、则需要8/10b 编码。 请与客户核实、可能不需要。

    不幸的是,没有其他选择。

    此致、Nasser