This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000短路保护

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1261547/thvd8000-short-circuit-protection-for-thvd8000

器件型号:THVD8000

您好!

  THVD8000驱动器上是否提供短路保护? 。 如果不是、请分享要使用的最佳保护拓扑、因为我认为由于高串联电容、我们不能使用 MOV 等任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Sajul:

    THVD8000可在以下情况下处理短路:

    A 到 B 短路。

    A 或 B 至 GND 短路。

    A 或 B 到-7V 至12V (直流)短路  

    它将被限制为-250mA 、由 RS -485标准规定、该器件主要遵循该标准(差分输入阈值是最大的差异)、如果该器件处于接收模式、它将把 A 和 B 之间的短路读取为逻辑1。  

    如果您谈到 THVD8000应用中可能存在的高压源短路问题、那么对应的保护会因预期功率大小而异。 它可以是更简单的器件、例如从 A 和 B 到 GND 的 TVS /浪涌二极管、A 和 B 之间的 TVS /浪涌二极管、以及直接在 A 和 B 引脚上的防脉冲电阻器(通常为10欧姆、但防脉冲非常重要)。  您使用的器件完全取决于您期望的浪涌类型。  

    其他不常见的电流保护仅使用保险丝在故障期间断开线路。  

    请告诉我、您是否存在超出我所述范围的预期故障情况、我将了解我们是否提出了任何不同建议。 一般情况下、仅使用 THVD8000时-上述架构应该就足够了-正如在更高电压应用(通常高于36V - 50V -以及更高)中、我们更改了我们的建议架构-但在标准用例中-三个保护二极管 (A 到 GND、B 到 GND、A 到 B -确保它们是双向的)+防脉冲电阻器+耦合网络应该可以正常工作。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Parker、

      我的问题是关于 A 和 B 线路短路、您的回答解决了这一问题。