This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:驱动强度

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264113/tusb4041i-drive-strength

器件型号:TUSB4041I

嗨、团队、

 关于此器件的几个问题:

  • TUSB4041能否在不同的 USB 线路之间调整其驱动强度?
  • 如果不是、它是否能够调整所有通道的整体驱动强度?
  • 如果这一切都不可能,我们建议什么?  

造成这种情况的总体影响是因为电缆长度各不相同、连接范围从很短到大约1米长。 此处的主要问题是电缆中的反射、因为全驱动强度将导致在较短的电缆中出现这种反射。

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸轮:

      您可以使用 R1电阻器调整所有通道的 USB2强度。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    感谢快速回复-我假设可以调整整体驱动强度、但不能调整单通道驱动强度?

    谢谢。

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸轮:

      单通道则不能这样做。

    最佳

    布赖恩