This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264101/max232-questions-of-max232

器件型号:MAX232

尊敬的团队:



客户正在寻找一款从 UART 到 RS232 IC 的器件、这款器件是否合适? 它是否需要再次转换电压? 谢谢!

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX232有两个驱动器和两个接收器;这比该映像中所需的要多。 其他收发器也支持3.3V 电源。

    下面搜索1+1收发器: https://www.ti.com/interface/ESD-232/products.html#286=1;1&287=1;1&184nom=3.3;5 (rs 和 TRS 器件相同、SN 更旧;"E"表示更好的 ESD 保护)。

    所有这些收发器都可以在逻辑电压和 RS–232总线电压之间自动转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    正如 Clemens 提到的、MAX232的驱动器/接收器比您需要的更多-它将起作用、您将拥有未使用的引脚。  

    Clemens 发布的链接将带您前往一些更合适的选项。

    如果您还有任何问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森