This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:50个节点发生通信错误

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262969/thvd1400-communication-error-occurred-with-50-nodes

器件型号:THVD1400

您好!

我的客户尝试使用200个具有菊花链的 THVD1400。

该器件可支持256个节点 、但其评估的50个节点发生了通信错误。  

我们应该首先检查什么点来解决问题?

非常感谢任何建议。

谢谢。

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指定连接到 A/B 总线线路的所有电阻器的确切数量和值。

    使用示波器(计算 A−B)检查信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否有原理图来显示节点的构建方式? 我想验证所有总线连接、看看总线是否会因其他源而过载。  

    此外、起始节点和终端节点之间的总线有多长?  

    虽然此器件可支持多达256个节点-其真正含义是最小阻抗* 为96K (可能不是"真"最小值,但为了简单起见,我们对1/8单元负载设备使用96K)。   RS 至485总线可以具有375欧姆的共模负载- 因此256个并联节点的电阻为96k/256 = 375欧姆。 但是、电阻器和总线长度和电缆等系统参数等其他无源元件也会影响负载并可能降低信号强度。

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    感谢您的评论。

    这是原理图大纲。

    我们是否应该指出一些问题?  

    e2e.ti.com/.../THVD1400.pdf

    谢谢。

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中没有直接明显的问题。

    但可能是电阻负载或电容负载过高。 这在示波器迹线中会显示为小峰峰值电压或缓慢的边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我有几个问题:

    1.从 CN1/CN2到 THVD1400的残桩需要多长时间? 如果残桩过长、可能会导致 SO SI 问题。

    2.您知道他们使用的电缆是什么-部件号会很有帮助,所以我可以看一下它的特性,看看它是否会对电路板产生负面影响。

    3.您能否确认系统中只有1个端接电阻? 它似乎只是在终端节点上、而不是在开始节点上。

    4.总线长度是否为5m ? 我是正确的还是遗漏了什么?  

    5.每个节点是否都有二极管-您是否知道这些二极管的器件型号?  

    6、如果他们在尝试通信时能够展示巴士,可能会对他们所面临的具体问题做出一些说明。  

    话虽如此、有几点可能会提高性能。

    1. 10欧姆电阻器应位于 IC 和120欧姆端接之间-而不是在120欧姆端接之前。 客户正在改变有效端接-这可能会导致信号反射和主信号衰减。 客户是否预计线路上会出现浪涌-还是会出现较大的瞬变? 我之所以提出这个问题、是因为如果您不认为这是一个问题、我根本不建议添加10欧姆电阻器、因为它们会降低信号质量。 如果要使用它们、请在端接和 IC 之间放置它们。  

    2.如果仅端接终端节点,则还需要端接起始节点以获得最佳效果。  

    现在、我 猜测是总线上存在一些比预期更重的容性负载和/或 SI 问题。

    请告诉我。

    此致!

    帕克·道德森