This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:SN75LVCP600S

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254584/sn75lvcp600-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600
主题中讨论的其他器件: DS125BR111

您好!

我的客户想要将 SN75LVCP600S 用于2.5Gbps 应用、 我具有适用于 SN75LVCP601S 器件的 IBIS 模型、我在 E2E 论坛上看到有人回应说两 个器件是等效的、但 SN75LVCP600S 似乎仅具有2个去加重设置、而 SN75LVCP601S 具有 6个 (0至5)。 是否有适用于 SN75LVCP600S 的 IBIS 模型? 我的仿真工具是 Hyperlynx。

谢谢。

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    IBIS 文件只显示了 I 与 V。另一方面、IBIS-AMI 模型为整个高速信号路径提供了仿真环境。 请查看适合该应用的 DS125BR111。 我们还可以为您提供这一部件的 IBIS-AMI 模型。 但是、我不知道 SN75LVCP600S 器件的 IBIS 模型。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser、

    感谢您的回复、很遗憾、您建议的器件没有足够的输出来满足我们的应用需求。  

    另请注意、SERDES 通道的 Rx 端是一个 TLK2711、此部件是否有 AMI IBIS 模型? 我确实有一个普通 IBIS 模型、但它在 Hyperlynx 中不具有 Rx 均衡功能。

    谢谢!

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这是一个较早的器件、并且该器件没有 IBIS-AMI 模型。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。