This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:请求 SN75DPHY440SSR 的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1254741/sn75dphy440ss-request-for-ibis-ami-model-of-sn75dphy440ssr

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我们的客户对使用 SN75DPHY440SSR 感兴趣。 您能帮助为 SN75DPHY440SSR 提供 IBIS-AMI 模型吗?

谢谢。

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特

    很遗憾、我们没有用于 DPHY440的 IBIS-AMI 模型、我们只有加密的 HSpice 模型可用。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI 是否具有 HSpice 模型?

    感谢您的帮助。

    Br、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特

    我直接通过电子邮件向您发送了模型、您会检查一下吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特

    模型已通过电子邮件直接发送、我现在将关闭此主题。  

    谢谢

    大卫