This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:HD3SS460

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046-DCI, TPS65982, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246807/hd3ss460-hd3ss460

器件型号:HD3SS460
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86TEST2、TPS65982、TUSB1046-DCI

在配置中、我们让 iMX8XQP 将 MIPI _DSI 驱动至 eDP 芯片(SN65DSI86)。 该芯片上 的4个视频通道(ML0-ML3)和 AUX_P/AUX_N 直接直流连接至 HD3SS460IR (交叉点多路复用器)。 通过多路复用器、CSBU1和 CSBU2线直接连接到我们的 USB-C 连接器。 CTX1/2线路是耦合到 USB-C 连接器的电容器。 在连接 USB-C 显示模块和播放视频时遇到问题。

其他一些多路复用器芯片显示了 AUX (SBU)线路的输入端的电容耦合。

我们的配置是否正确,或者我们是否需要对 MUX 上的 SBU 输入进行电容耦合?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要实现交流耦合电容器和上拉/下拉电阻器、如下所示。

    对于 DSI86、请  通过一个1k 至10k 电阻器将 TEST2引脚拉至1.8V。 一旦 TEST2为高电平、必须执行以下步骤:

    1.将0x07写入寄存器0xFF。 此时将选择"Page 7"。
    2.将0x01写入寄存器0x16。 这将使 ASSR_control 成为读取/写入。
    3.将0x00写入寄存器0xFF。 这将选择"Page 0"。
    4.将0写入寄存器0x5A 的1:0位。 这会从 ASSR 更改为标准 DP。

    您的设计中是否有 PD 控制器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫! 460数据表似乎指示直接连接了 SLLSEM7D 的视频源(GPU)第18页–2015年1月–2017年1月修订。 要回答您的问题... 是的、我们的设计中也采用了 TPS65982。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第18页更侧重于 USB Type-C 上的 DP 通道映射、并不是一个详细的实现。  

    您是否尝试过启用 DSI86色条图形生成? 这将有助于隔离 DSI 输入或 DP 输出之间的问题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David -我们还没有尝试使用颜色条生成器-很好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在配置方面仍然面临问题(见上文)。 我们认识到、根据 eDP 芯片(SN65DSI86)、它的封装内已经包含交流耦合电容。 我们根据建议采用了上拉电阻和下拉电阻。 我们 还尝试了额外的耦合电容器来查看是否存在差异、但很遗憾。 进入交叉点多路复用器(HD3SS460IR)的 AUX_P 和 AUX_N 线路具有~ 1V p-p 的振幅、通过差分示波器探头测量结果大约为0V。 当我们使用 TI 评估板(SN65DSI86/SN65DSI96 EVM 和 TUSB1046-DCI)时、我们能够通过附加的 USB-C 显示屏获取视频。 在观察 TUSB1046的输出时、我们看到差分电压为~ 2.5V。  TUSB 的数据表(p8)列出了 AUXp (0-0.4V)和 AUXn (3.0-3.6V)的不同共模电压。

    有什么想法,可能是问题?

    谢谢。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    我可以看一下您的原理图吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以将一个发送到您的电子邮件地址吗?

    谢谢- Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    您能接受我的朋友请求吗? 您可以通过一封私人邮件将原理图发送给我。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David -我接受了请求。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    我已向您发送了一封私人邮件、要求您提供原理图、您能检查一下吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    我现在将关闭该主题。 如果需要任何其他支持、可以回复此主题、该主题将重新打开。

    谢谢

    大卫